工具与软件:
您好!
我的客户已使用 DRV8904-Q1在其电路板上验证系统、我收到了几个问题。 您能否就这些问题发表您的意见?
1.当它们打开/关闭电磁阀时、OUTx 引脚上似乎有-1V 左右的下冲。 是预期吗? 如果是、Vf 有多大? 如果我查看数据表、会发现 OUTx 引脚上的绝对最大电压为-0.7V (min)、因此可能会损坏器件。 他们想知道是否需要并联增加另一个外部二极管。 请您给我您的评论吗?
2.他们想算出电磁阀开/关时的瞬态电流、但 OUTx 引脚上有二极管、他们不知道如何计算。 您会建议我如何计算此时的瞬态电流吗? 您有相关方程吗?
此致、
川崎义和