工具与软件:
当使用 MCF8316AEVM (与 MCF8316 C 安装)、执行 MPET 例程后、我无法使电机全速旋转。 在"Quick Spin"对话框中控制电机速度时、电机将正确遵循命令速度(高达约75%)。 下面的屏幕截图显示了50%速度下的正确跟踪

在大约75%的速度后、"基准速度"持续至1500Hz、但"速度反馈"在1100Hz 左右停止。 下面的屏幕截图显示了这一差异

我已经通过一组不同的驱动电子装置验证了这个电机能够以这个更高的速度旋转、并且没有机械限制会阻止它以这么快的速度旋转。 我还使用光学转速计验证电机的旋转频率为1100Hz (66,000RPM)、而不是所需的1500Hz (90,000RPM)转速。
您能提供一些帮助来解决这种性能不足的问题吗?
-Chris