工具与软件:
尊敬的 TI 社区:
我们使用 UCC28180DR 来控制和驱动直流输出电压为400V 且额定功率为1kW 的升压 PFC。 下面共享的图像中突出显示了 IC 外设。

我们面临硬件损坏问题、分流电流检测电阻和 MOSFET 中会损坏。 根据数据表、IC 提供软过流功能和峰值过流限制(PCL)。 使用 TI 提供的设计指南、计算出的 PCL 值为29.2安培。 同时选择 MOSFET、IPP60R120P7的脉冲电流额定值为78A。
对此、
PCL 或 SOC 实施逻辑是否有延迟?
PCL 保护不应该关闭传递到 MOSFET 的栅极脉冲吗?
我们欢迎您的见解、如果您能为其推荐解决方案、将会很有帮助。
感谢你的帮助