This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:MOSFET 损坏

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1407060/ucc28180-mosfet-damage

器件型号:UCC28180

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:

我们使用 UCC28180DR 来控制和驱动直流输出电压为400V 且额定功率为1kW 的升压 PFC。 下面共享的图像中突出显示了 IC 外设。

我们面临硬件损坏问题、分流电流检测电阻和 MOSFET 中会损坏。 根据数据表、IC 提供软过流功能和峰值过流限制(PCL)。 使用 TI 提供的设计指南、计算出的 PCL 值为29.2安培。 同时选择 MOSFET、IPP60R120P7的脉冲电流额定值为78A。  

对此、

PCL 或 SOC 实施逻辑是否有延迟?

PCL 保护不应该关闭传递到 MOSFET 的栅极脉冲吗?

我们欢迎您的见解、如果您能为其推荐解决方案、将会很有帮助。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kalp、

    您能否将您输入的值与 UCC28180设计计算器分享? 此外、您是否有任何波形示波器屏幕截图、例如开关节点?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我正在与您分享设计表。

    遗憾的是、这些损坏是间歇性的、因此我们没有任何描述 aid.e2e.ti.com/.../sluc506c.xlsm 开关节点故障情况的可视数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kalp、

    您的 UCC28180在正常运行期间是否能够正常工作? 哪些条件会触发此类损坏(例如、在特定 Vin 下会发生损坏)。 如果我们能找到一些波形来查看您的控制器是否正常工作、将会有所帮助。

    根据您的原理图、峰值电流限制(PCL)设置为29.2A。 这是使用数据表第28页上的公式55计算得出的。 PCL 确实具有框图中所示的300ns 消隐时间、但此消隐时间不应足够长、从而导致 MOSFET 严重损坏。  

    您是否可以尝试使用信号发生器生成 PCL 信号并测试 UCC28180的 PCL 功能是否正常工作? 手动在 UCC28180 ISENSE 引脚上输入-0.4V 信号、查看是否 PWM 输出关闭。 获取波形屏幕截图以分析行为。  

    您是否能够在轻负载(例如<500W)下运行 UCC28180? 轻负载时的波形是什么?

    此致、

    Jonathan Wong