主题中讨论的其他器件:MCF8329A
工具与软件:
您好! Im 为具有正弦反电动势的 BLDC 设计电机驱动器 
我所需的驱动器必须是无传感器的、因为我所驱动的电机中不存在编码器或传感器。 
我想知道所需的电机驱动器是否具有正弦控制拓扑、或者具有梯形或 FOC 控制的驱动器是否可以正常工作 
谢谢! 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、天哪! 感谢您的建议,但这并没有回答我的问题,如果一个具有梯形拓扑的驱动程序可以控制一个具有正弦 BEMF 的电机:) 
尽管如此、我还是想向您介绍一下 FOC 电机控制。 与固件方面的正弦控制相比、使用具有 FOC 控制功能的 TI 驱动器困难程度高? 由于此类控制的复杂性、我们一直避免使用 FOC 控制器、但是此类控制器需要配置多少个参数? 我们采用 BLDC 的应用非常基础、我们不希望通过采用易于使用的控制器来增加复杂性。 
您好、Francisco:
FOC 可以使用集中的绕组驱动电机、BEMF 可能不是正弦。 可能会有一些谐波、但可以忽略不计。 您是否有电机数据表?
FOC 控制器有两种类型
1.支持高达8A 峰值电流的完整 MOSFET 集成器件(包括封装内的分流电阻器)、例如 MCF8316C
2.具有单分流器的外部 MOSFET - MCF8329A
这些器件具有完整的内部 FOC 引擎、提供24个寄存器范围、以针对任何 电机和任何应用特定要求进行调优。
该器件提供 I2C 接口来配置和控制电机。
除 FOC 外、这些器件还提供一系列内置保护、包括过流、过压、电机绕组缺失、同步丢失等。因此、外部主机无需实现所有这些保护。
您可以下载 GUI、下载 Motor Studio
另外、请参阅录制的在线研讨会: https://ti.webex.com/ti/ldr.php?RCID=86fc0fff8d2726818542635fb5353db8
谢谢、此致
Venkatadri S.