This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C:用于不同类型 BEMF 的电机驱动器

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409073/mcf8315c-motor-driver-for-different-types-of-bemf

器件型号:MCF8315C
主题中讨论的其他器件:MCF8329A

工具与软件:

您好! Im 为具有正弦反电动势的 BLDC 设计电机驱动器

我所需的驱动器必须是无传感器的、因为我所驱动的电机中不存在编码器或传感器。

我想知道所需的电机驱动器是否具有正弦控制拓扑、或者具有梯形或 FOC 控制的驱动器是否可以正常工作

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:  

    我建议使用 FOC 进行评估、以获得最佳系统效率、低可闻噪声和更佳的动态性能。  

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、天哪! 感谢您的建议,但这并没有回答我的问题,如果一个具有梯形拓扑的驱动程序可以控制一个具有正弦 BEMF 的电机:)

    尽管如此、我还是想向您介绍一下 FOC 电机控制。 与固件方面的正弦控制相比、使用具有 FOC 控制功能的 TI 驱动器困难程度高? 由于此类控制的复杂性、我们一直避免使用 FOC 控制器、但是此类控制器需要配置多少个参数? 我们采用 BLDC 的应用非常基础、我们不希望通过采用易于使用的控制器来增加复杂性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    FOC 可以使用集中的绕组驱动电机、BEMF 可能不是正弦。 可能会有一些谐波、但可以忽略不计。 您是否有电机数据表?  

    FOC 控制器有两种类型

    1.支持高达8A 峰值电流的完整 MOSFET 集成器件(包括封装内的分流电阻器)、例如 MCF8316C

    2.具有单分流器的外部 MOSFET - MCF8329A

    这些器件具有完整的内部 FOC 引擎、提供24个寄存器范围、以针对任何 电机和任何应用特定要求进行调优。  

    该器件提供 I2C 接口来配置和控制电机。

    除 FOC 外、这些器件还提供一系列内置保护、包括过流、过压、电机绕组缺失、同步丢失等。因此、外部主机无需实现所有这些保护。

    您可以下载 GUI、下载 Motor Studio

    另外、请参阅录制的在线研讨会: https://ti.webex.com/ti/ldr.php?RCID=86fc0fff8d2726818542635fb5353db8

    谢谢、此致

    Venkatadri S.