This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:使用 SPI 控制驱动器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409525/drv8243-q1-using-spi-to-control-the-driver

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

您好!  

我想确认我对  DRV8243P (SPI (P)=型号)的理解。 我正在使用两个 分别配置为单个全桥的 DRV8243P 来控制两个独立的直流有刷电机。 为了减少使用的引脚数量、我想以菊花链配置通过 SPI 控制这些引脚。  

我可以看到、驱动器可以通过 SPI 寄存器(SPI_IN 寄存器)进行完全控制、而无需外部硬件控制信号。  是否可以通过 SPI 寄存器控制速度?或者每当激活驱动器时、它是否只在0和100%占空比之间切换?  

如果无法 通过 SPI 寄存器设置速度、能否 在 PH/EN 模式下使用 EN/IN1引脚上的 PWM 信号、然后使用 SPI 寄存器写入并激活驱动器? 那么、本质上是组合两个控制模式呢? 或者这些引脚是互斥的、所以使用 SPI 控制驱动器会禁用 EN/IN1和 PH/IN2输入?

或者、如果我只使用 SPI 进行控制、那么 DRV_OFF 是连接至高电平、EN/IN1和 PH/IN2是连接至 GND 还是保持悬空?  

BR、  

Mathias  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mathias、

    感谢您在论坛中发帖。 是的、在菊花链配置中最多可以使用63个器件。 这应该没有问题。 如果您需要有关菊花链配置的其他指导、请参阅随附文档。

    e2e.ti.com/.../Daisy-Chain-SPI-with-Motor-Drivers.pdf

    据我所见、可以通过 SPI 寄存器(SPI_IN 寄存器)完全控制驱动程序、而无需外部硬件控制信号。  是否可以通过 SPI 寄存器控制速度?或者每当激活驱动器时、它是否只在0和100%占空比之间切换?  [报价]

    SPI_IN 寄存器提供了一种替代方法来 使用 SPI 寄存器为 H 桥提供 S_EN_IN1和 S_PH_IN2输入。 控制逻辑遵循表8-4和8-5、具体取决于配置的 H 桥模式。 实际上、它只会像您提到的那样在0和100%占空比之间切换。

    [报价 userid="502959" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409525/drv8243-q1-using-spi-to-control-the-driver ]]如果无法 通过 SPI 寄存器设置速度、可以 在 PH/EN 模式下使用 EN/IN1引脚上的 PWM 信号、然后使用 SPI 寄存器写入并激活驱动程序吗? 那么、本质上是组合两个控制模式呢? 或者它们是互斥的、因此使用 SPI 控制驱动器会禁用 EN/IN1和 PH/IN2输入?[/QUOT]

    请参阅数据表中下面重点介绍的信息-如下代码片段。 您可以根据需要配置至和逻辑、在物理引脚上提供 PWM 并通过 SPI 进行控制。  

    [报价 USERID="502959" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1409525/drv8243-q1-using-spi-to-control-the-driver 或者、如果我要仅使用 SPI 进行控制、DRV_OFF 是否会连接高电平、EN/IN1和 PH/IN2是否会连接到 GND 或保持悬空?  [报价]

    对于 DRV_OFF、这将取决于 DRVOFF_SEL 配置、请参阅上述代码片段中的表8-9。 如果您选择或逻辑控制、则物理引脚状态无关紧要。 DRVOFF 引脚具有内部上拉电阻器、而 EN/IN1和 PH/IN2具有内部下拉电阻器。 因此可以根据需要将其保持悬空。

    此致、Murugavel