工具与软件:
您好!
我想确认我对 DRV8243P (SPI (P)=型号)的理解。 我正在使用两个 分别配置为单个全桥的 DRV8243P 来控制两个独立的直流有刷电机。 为了减少使用的引脚数量、我想以菊花链配置通过 SPI 控制这些引脚。
我可以看到、驱动器可以通过 SPI 寄存器(SPI_IN 寄存器)进行完全控制、而无需外部硬件控制信号。 是否可以通过 SPI 寄存器控制速度?或者每当激活驱动器时、它是否只在0和100%占空比之间切换?
如果无法 通过 SPI 寄存器设置速度、能否 在 PH/EN 模式下使用 EN/IN1引脚上的 PWM 信号、然后使用 SPI 寄存器写入并激活驱动器? 那么、本质上是组合两个控制模式呢? 或者这些引脚是互斥的、所以使用 SPI 控制驱动器会禁用 EN/IN1和 PH/IN2输入?
或者、如果我只使用 SPI 进行控制、那么 DRV_OFF 是连接至高电平、EN/IN1和 PH/IN2是连接至 GND 还是保持悬空?
BR、
Mathias