工具与软件:
大家好、
在测试 drv8353SR 时、我们有两个问题:
1、当 、PWM 输入时,将 EN 信号设为使能,15us 后 FAULT 引脚电压降至1V,通过 SPI 读取故障码为0X700 μ s ,然后使能 PWM 输入、也能正常工作。
故障信号的产生原因是什么? 是芯片错误吗?
波形图如下所示(CH1-EN 引脚、CH3-FAULT 引脚)

2.当 PWM 在上升沿打开时、我们发现 SOA/SOB/SOC 信号下降到0、我们发现、在 PWM 打开之前下降的 SOA 信号、然后我们将 SPA/SNA 电阻 R172/R173从10R 更改为0R ?SOA/SOB/SOC 信号正常、此 SPA/SNA 电阻如何影响 SOA 信号、
波形图如下所示(CH1-SOA 引脚、CH3-SHA 引脚)