This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:当使能 En 信号时、Drv8353故障引脚降至1V

Guru**** 2432280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1403106/drv8353-drv8353-fault-pin-drop-to-1v-when-the-en-signal-is-enabled

器件型号:DRV8353

工具与软件:

大家好、

在测试 drv8353SR 时、我们有两个问题:

1、当  、PWM 输入时,将 EN 信号设为使能,15us 后 FAULT 引脚电压降至1V,通过 SPI 读取故障码为0X700 μ s ,然后使能 PWM 输入、也能正常工作。

故障信号的产生原因是什么? 是芯片错误吗?

波形图如下所示(CH1-EN 引脚、CH3-FAULT 引脚)

2.当 PWM 在上升沿打开时、我们发现 SOA/SOB/SOC 信号下降到0、我们发现、在 PWM 打开之前下降的 SOA 信号、然后我们将 SPA/SNA 电阻 R172/R173从10R 更改为0R     ?SOA/SOB/SOC 信号正常、此 SPA/SNA 电阻如何影响 SOA 信号、

波形图如下所示(CH1-SOA 引脚、CH3-SHA 引脚)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirius、

    这与您发布的其他帖子有关吗?

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1400656/drv8353-drv8353sr-pwm-fault

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 一开始没意识到自己在英文论坛上发布中文内容吗? 然后我将其重新发布为英文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错、我将关闭另一个主题并继续在这里提供支持。

    我发现另一个 E2E 帖子似乎具有类似的问题: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1039900/drv8353r-the-fault-pin-generates-a-negative-pulse-spike-when-the-drv8353-is-enabled

    如果有任何帮助、请告诉我

    至于您的寄存器设置、我认为还不需要更改任何内容。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎 相同的问题, 谢谢你非常!

    但问题2是什么我更好奇.  SPx/SNX Tandem 10R 电阻为何会影响 SOX 波形、这与内部电路无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirius、

    我认为这是因为此电阻器 R172上会出现压降、所以当它到达分流电阻器且使用器件测量 CSA 的压降时、数据已更改。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们测试此问题时电机未连接。 我认为 SPA 和 SNA 的这一时刻与连接在一起相似

    此时、SOx 的电压是 VREF 的一半。 我测试了 SOA 下降时 SPA 和 SNA 之间的压差、未捕捉到电压变化。  它似乎与内部电路匹配?有什么关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirius、

    您是否碰巧具有 spa 和 SNA 具有10欧姆电阻器而不具有的波形?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当 SOA 下降?时、您需要 SPA 和 SNA 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirius、

    我与我的团队讨论过这个问题、他们一致认为、该问题很可能是由于电阻器 R172上的压降引起的、尤其是当10欧姆电阻器不存在时您没有看到这个问题。

    此致、

    Yara