主题中讨论的其他器件: DRV8425、 DRV8462、 DRV8434S、 DRV8436、DRV8424
工具与软件:
原理图如下所示:

Reset 和 nSleep 引脚为高电平、但电机不移动、过热。
Vref = 1.22V 、因此斩波电流设置为1.22A
步进电机的额定电压为12V。 Aout1=Bout1= 11.89V ;Aout2=Bout2=0V
我无法找到电压变化。
如何逐步检查设计? 斩波电流是否比电机额定电流大?
图如上图、接上12v步进电机后、RESET 和nSleep管脚都是高电平。但是电机不运转、发热严重。
测量显示Aout1和Bout1都是11.8v左右、Aout2和Bout2接近0v μ A。 电压不跳变。测的vref1.22v左右、μ A
想知道按这个图chop电流=1.22/(5*0.2)=1.22A。 这个电流设置的不合理会不会导致现在的现象?比如我降低到800mA?