This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:无需微控制器即可工作

Guru**** 1797760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8873-Q1, DRV8242-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410885/drv8873-q1-operation-without-a-microcontroller

器件型号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8242-Q1、DRV8243-Q1

工具与软件:

您好!

我想使用该器件的硬件版本来控制电机、但不使用微控制器。 我可以看到与此相关的一个问题:

由于  OCP_MODE 固定为锁存关断(为什么"过流重试时间(H/W 器件)"规格为4ms???) 我需要设法处理此问题、以防触发保护。 我想使用 nFAULT 引脚以某种方式通过 nSLEEP 引脚触发复位。 n´t 连接不会起作用、因为 nFAULT 引脚在启动时保持低电平、直到数字内核准备就绪。 n´t 试图想出某种延迟电路来防止这种情况发生、但没能找到解决方案。 n´t 不会起作用、但我曾尝试过以下方法:100k 电阻器代表 nSLEEP 引脚、开关代表 nFAULT 引脚。 我的电源电压为28V。 该电容在上电时被禁用、因此 DRV 永远不会开启。

我也不确定 nFAULT 引脚是否在睡眠模式下被释放、但我认为是的。 数据表显示"在睡眠模式下、所有内部 MOSFET 均被禁用"、且在方框图中、nFAULT 引脚由 MOSFET 驱动。 如有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 上一代器件 DRV8873-Q1 HW 型号没有选择锁存故障或重试的功能。

    新一代系列 DRV8242/43/44/45-Q1 HW 型号具有 DIAG 引脚。 可以选择"重试"或"锁存"。

    输出电流驱动能力是多少  

    DRV8243-Q1> DRV8873-Q1 > DRV8242-Q1。

    DRV8243-Q1或 DRV8242-Q1都是您理想的解决方案。

    我想在上文我们的系列中提出一个简化的解决方案。 我不确定您试用的外部电路解决方案是否可行。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我原本想使用  DRV8243-Q1、但该器件需要上电时具有精确时序的 nSLEEP 复位脉冲:  

    您如何使用简单的模拟电路生成此复位脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。 如您所述、如果使用 HW-Variant、则 DRV8243-Q1需要 nSLEEP 复位脉冲。 如果使用 SPI、则不需要 nSLEEP 脉冲、但需要发送 SPI 命令以唤醒。

    如果 DIAG 引脚设置为 R_LVL1of6、则 DRV8242-Q1不需要 nSLEEP 脉冲。 如果负载能力足以满足 DRV8242-Q1的要求、那么这款器件非常适合您的系统。

    R_LVL1of6是"故障反应重试"。

    此致

    森田信也