主题中讨论的其他器件: DRV8242-Q1、DRV8243-Q1
工具与软件:
您好!
我想使用该器件的硬件版本来控制电机、但不使用微控制器。 我可以看到与此相关的一个问题:
由于 OCP_MODE 固定为锁存关断(为什么"过流重试时间(H/W 器件)"规格为4ms???) 我需要设法处理此问题、以防触发保护。 我想使用 nFAULT 引脚以某种方式通过 nSLEEP 引脚触发复位。 n´t 连接不会起作用、因为 nFAULT 引脚在启动时保持低电平、直到数字内核准备就绪。 n´t 试图想出某种延迟电路来防止这种情况发生、但没能找到解决方案。 n´t 不会起作用、但我曾尝试过以下方法:100k 电阻器代表 nSLEEP 引脚、开关代表 nFAULT 引脚。 我的电源电压为28V。 该电容在上电时被禁用、因此 DRV 永远不会开启。

我也不确定 nFAULT 引脚是否在睡眠模式下被释放、但我认为是的。 数据表显示"在睡眠模式下、所有内部 MOSFET 均被禁用"、且在方框图中、nFAULT 引脚由 MOSFET 驱动。 如有任何帮助、将不胜感激。