主题中讨论的其他器件:、 DRV8434S、DRV8452、 DRV8461EVM、DRV8461、 MSP-MOTOR-CONTROL
工具与软件:
我和我的同事正在调查一个问题、我们根据步进速度观察到不同的最大电流值、这可以理解地会导致扭矩变化。 
在本例中、TRQ_DAC 设置为100%、Vref 为其提供了稳定的3V3、并且我们通过智能调优纹波控制以1/8微步进运行。 我们的电机线圈都具有0.9 Ω 和0.9mH、驱动器 VM 由12V、1.5A 电源供电。 
请参阅下图-绿色通道是 A1输出电压、黄色是 A1输出电流。 在以50PPS 步进时、我们可以看到最大电流大致达到500mA 左右、而在相同的设置下、但在600PPS 时、我们观察到的电流增加了两倍以上。 有人能给我们简单说明一下如何在较低的步进频率下增加电流输出(最终增加到我们目前最重要的扭矩)吗?