This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:在断开电机期间 VM 会降低

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872-Q1, DRV8872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410191/drv8872-vm-burns-during-breaking-the-motor

器件型号:DRV8872

工具与软件:

团队成员、您好!  

您能否帮助我的客户:  

我们使用 DRV8872-Q1来控制直流电机。 因为英飞凌的原始版本已停产、所以我们将其用作替代产品。
在测试过程中、我注意到了一些我不会期望的奇怪事情。

当我阻止电机、然后发出驱动命令时、引脚5 (VCC)会烧毁。 外壳的一角看起来会熔断、一个针5实际上已熔化。
我查看了引脚4 (/FAULT)、但它在3.3V 保持恒定。
我的假设是、内部保护机制在发生过载时生效、引脚4报告错误。 或者在最坏的情况下、引脚6或引脚8上有一些东西、即输出上。

电机电流跃升到刚好低于4A、然后下降。 但是、我无法确定 IC 停止工作的确切顺序。

此处是仅更换了电机驱动器的电路图。
我还在 IC 的电源引脚上焊接了一个额外的220µ μ F 电解电容器、因为数据表提到了大容量电容器、但很遗憾、这两者都没有帮助。

右边的分页直接转到插头上。 分支中没有其他组件挂起。


驱动程序的外观与该 线程中的图片完全相同。  

我在 LP 上有缺陷且良好的 IC 上测量了引脚到接地电阻:

 

缺陷/R

良好/R

引脚1-GND

0、2.

0、2.

引脚2-GND

99K

99K

引脚3-GND

99K

99K

引脚4-GND

3,5k

3,5k

引脚5-GND

-

217k

引脚6-GND

0、2.

4,1M

引脚7-GND

0、2.

0、2.

引脚8-GND

0、2.

1M

->两个输出(引脚6和8)有一个接地(注意:引脚7 (ISEN)直接连接到 GND)


在发生该缺陷之前、IN1和 IN2如下所示:

空闲状态:制动 IN1=1、IN2=1
电机已停止
电机在 IN1 = 0、IN2 = 1的情况下启动

2个 IN 引脚是静态控制的、即无 PWM。


我查看了 VCC 电流、但遗憾的是、旧示波器上没有正确保存该电流。 除该 IC 有另一个缺陷外、未发现任何异常。 引脚5未熔化、电机继续转动、周期性发生短暂中断。 IC 达到大约140°C、然后在大约200ms 后暂停并重新启动。 即使未激活、驱动程序也会执行此操作(IN1和 IN2都应设置为1)。

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在24小时内审查您的问题和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我将研究这个问题。 我将在今天晚些时候重放并进行更新。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    您是否整合了电流调节? 如果是、 ITRIP 是在什么位置设置的?

    您是在我们的一个 DRV8872-Q1EVM 还是在您自己的电路板上运行这些测试?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    因为我了解到客户有自己的设计。  

    此致  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!  

    我是从客户那里得到的:  

    是的、这是库斯通设计、无 EVM。

    引脚„Isen"直接连接至 GND、没有上升

     

    有关数据表第7.4章的问题、其中介绍了功能模式。

    我们以静态输入运行驱动器。 然后、是否必须使用电阻器设置 ITRIP、或者驱动器是否也可以在此模式下运行而不进行电流调节(如7.4.2中所述)? (ISEN 直接连接到 PCB 接地平面)

    我们希望使用最大值 电流为3.6A。

    谢谢  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    DRV8872可以使用静态电压输入而无需使用电流调节、但是使用电流调节有助于减小浪涌电流或失速电流。 在到达 OCP 或 TSD 并禁用输出之前、该器件只会消耗短时间(tdeg = 1.5us)的3.6A 峰值电流。  

    器件可以消耗的恒定或 RMS 电流量取决于 PCB 特性和环境温度。 该器件的电流规格在标准 FR-4 PCB 设计中额定值、并且能够达到2A RMS。  

    有关更多详细信息、请参阅以下应用手册:

    了解电机驱动器电流额定值

     尺寸适合直流电机驱动应用的大容量电容器 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    你好。

    测试。

    此致、

    Ray Vincent