Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO
主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO
工具与软件:
您好!
我有 一个使用 电机的医疗设备、最大速度为2100RPM 并具有4对电极(MotorStudio 显示其最大速度(以 Hz 为单位)为140)。 尝试计算估算速度时、可使用以下公式:
估算速度=(SPEED_FDBK/2^27)* maximum_SPEED_Hz
对于估计速度、我没有得到合理的值、对我可能会做错什么有什么想法? 我是否应该使用140Hz 之外的其他值?
非常感谢