This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:当阀关闭时、PVDD_OV 会在相邻阀上置位。

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408451/drv3946-q1-pvdd_ov-gets-asserted-on-adjacent-valves-when-a-valve-is-shut-off

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

您好!

DRV3946驱动器遇到一个有趣的问题。

我们的应用使用4个 drv3946驱动8个阀门。  阀彼此靠近(约3mm)、当控制阀的导线在阀之间运行时、禁用阀将在与已停用阀相邻的阀上引起 PVDD_OV 响应。  我们已经改变了导线的方向、使它们不会在阀门之间运行、这一点有所帮助、但错误仍然偶尔出现。 我已尝试将 PVDD_OV 抗尖峰脉冲时间增加到其最大值但没有任何效果。

我们也很快安装了。 体二极管、尝试控制这个尖峰、迄今为止没有成功。

此外、PVDD_OV 警告始终会置位、因为我们的电源为阀提供24伏电压、并且 LVDd_ov 警告的阈值看起来为20伏。

我可以采取什么措施来缓解这种情况吗?  我知道我可以通过控制寄存器禁用警告和错误、但这似乎不是最好的方法。

您可以提供的任何见解都将会有所帮助。

谢谢

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    感谢您问这个问题。

    禁用输出时、是否可以获得 PVDD 的电压波形。 我想看看 PVDD 是否会由于钳位而增加。 电路的原理图也将非常有用。

    对于 OV_Warning、阈值为19.7V (典型值)、因此它将显示针对24V 电源的警告。 此处的选项是禁用警告。 (这不会禁用设置在33V 左右的 OV)

    谢谢!

    Ibinu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是关闭阀时 mvdd 的轨迹。

    这是阀驱动器输出的原理图。 MVDD 为24伏、VDD 为5伏

    该器件配置为使用 EN1和 EN2来关断并将螺线管导通。

    请告诉我您的想法!

    谢谢你

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、一个问题是 BOUT OV 警告和 OV 错误。 这两个结果是 DRV3946报告的不同结果?  因此、我将始终收到警告(除非我将其禁用)、但如果我禁用警告、它不会抑制以33伏触发的错误? 我理解是否正确?

    谢谢

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    这很有趣。 您能否在原理图中确认是否需要二极管。 我们在器件中具有钳位机制(QTO)、可以在关闭时对线圈中的电流进行快速放电。 在输出关闭时、QTO 会将输出电压钳位到高于 PVDD 的电平。 我想知道在进行电流钳位时二极管是否会有一些交互。

    如果可能、您是否可以在没有二极管的情况下进行测试。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    如您所述、警告级别和故障级别是两个独立的阈值、具体在器件内部完成。

    由于您使用的是24V 电源、如果未禁用、您将始终收到您提到的警告

    有关详细信息、请参阅数据表中的故障表

    谢谢!

    Ibinu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试过,然而,我们仍然得到这个错误。 此外、我会收到很多阈值误差、并且"i"不知道如何设置该器件来消除这些误差。  这是移除二极管测试的结果(最后一行读数为0 SVS 1 0、关闭阀1)、您可以看到旁边的阀出现错误。 这是由于阀1的磁场崩溃、在阀2中感应产生电流、该电流被读取为错误。

    错误:代码=314 ATTR=CONTROLLER_2违反由 QTOT_MAX_THRS 设置的最大阈值
    错误:代码=200 attr=VALLEE_6对地短路或开路、阀门控制丢失
    错误:代码=200 attr=VALLEY_5对地短路或开路、阀门控制丢失
    错误:代码=404 ATTR=CONTROLLER_3 PVDD 超出允许的电压
    错误:代码=314 ATTR=CONTROLLER_3违反由 QTOT_MAX_THRS 设置的最大阈值
    错误:代码=200 attr=VALLEY_8对地短路或开路、阀门控制丢失
    错误:代码=200 attr=VALLEY_7对地短路或开路、阀门控制丢失
    错误:代码=404 ATTR=CONTROLLER_4 PVDD 超出允许的电压
    错误:代码=314 ATTR=CONTROLLER_4最大阈值违反由 QTOT_MAX_THRS 设置

    0 SVS 1 1
    0k:SEQ_ID=0阀状态更改为1
    错误:代码=311 ATTR=CONTROLLER_1违反由 CHx_PT 设置的最大阈值
    错误:代码=318 ATTR=CONTROLLER_1违反由 HRT_MIN_THRS 设置的最小阈值
    错误:代码=208 ATTR=CONTROLLER_1欠流锁定警告
    错误:代码=222 ATTR=CONTROLLER_1保持电流调节期间纹波低警告
    错误:代码=224 ATTR=CONTROLLER_1在保持电流调节期间保持电流低警告
    0 SVS 1 0
    0k:SEQ_ID=0阀状态更改为0
    错误:代码=200 attr=VALLE_2对地短路或开路、阀控制丢失

    谢谢

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    如所示、当移除二极管时、一些通道进入 开路负载、这会被视为对地短路或开路、阀门控制损耗。

    关于其他错误: QTOT_MAX_THRS 设置的最大阈值违规似乎表明 QTO 实际上没有被激活。

    我无法在此处好奇使用哪种接触器进行测试、是否可以提供数据表或器件型号。  

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是器件的全部内容。 这是一个阀门、我们使用的版本是24伏版本。