工具与软件:
您好!
DRV3946驱动器遇到一个有趣的问题。
我们的应用使用4个 drv3946驱动8个阀门。 阀彼此靠近(约3mm)、当控制阀的导线在阀之间运行时、禁用阀将在与已停用阀相邻的阀上引起 PVDD_OV 响应。 我们已经改变了导线的方向、使它们不会在阀门之间运行、这一点有所帮助、但错误仍然偶尔出现。 我已尝试将 PVDD_OV 抗尖峰脉冲时间增加到其最大值但没有任何效果。
我们也很快安装了。 体二极管、尝试控制这个尖峰、迄今为止没有成功。
此外、PVDD_OV 警告始终会置位、因为我们的电源为阀提供24伏电压、并且 LVDd_ov 警告的阈值看起来为20伏。
我可以采取什么措施来缓解这种情况吗? 我知道我可以通过控制寄存器禁用警告和错误、但这似乎不是最好的方法。
您可以提供的任何见解都将会有所帮助。
谢谢
Rick