This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:固件 support_梯 形无传感器控制算法

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1408799/drv8300-firmware-support_trapezoidal-sensorless-control-algorithm

器件型号:DRV8300

工具与软件:

您好!

我已经着手开发电子调速器、我需要 ESC 的固件支持、该 ESC 支持无传感器的梯形控制算法。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Anmol、

    感谢您的提问。 我将在本周结束前提供最新情况。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您有时间检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anmol、您好!

    从 固件 角度来看、我们所能提供的支持有限、因为我们的专业知识涉及 DRV 方面。  您有什么固件问题? 您是否正在使用 TI 微控制器、例如 C2000微控制器?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我们正在探索 能够支持无传感器梯形控制的解决方案、我们设计出 TI 提供的解决方案、即 Instaspin FOC 和 Instaspin BLDC。

    有没有任何可以 进行无传感器梯形控制的解决方案?

     

    此致

    Anmol Jaiswal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Anmol、

    我们的 DRV8300EVM 不使用无传感器陷阱换向。 但我们有一些使用此实现的 EVM、例如 DRV832xEVM。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvub12/slvub12.pdf

    这是我们的 MSP 团队开发的演示固件、因为我们专注于电机驱动器、从固件 角度来看受到限制。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我可以看到、它支持有传感器梯形方案、而不是无传感器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anmol、您好!

    我想明确一下、该器件本身可以用于无传感器 TRAP 应用、但该 EVM 不是为无传感器 TRAP 而设计的、因此需要专门设计电路板、以实现支持无传感器 TRAP 所需的电路。 正如 Akshay 所提到的、有一些可从其他器件引用的示例代码、以帮助进行无传感器陷阱代码开发。  

    此致、

    Anthony Lodi