工具与软件:
你(们)好
我使用 DRV8262驱动 TEC、但存在以下两个问题。
1.对于手册中提到的额定电流、请问这个额定电流是指什么?
2.使用 DRV8262单桥模式、驱动12V/3A TEC、输出端有严重的过冲、请看看解决。 谢谢你




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Li:
感谢您发送编修。 您能否在 TEC 连接之前确认是否在输出中使用了 LC 滤波? 还请确认您是否使用慢速衰减设置进行衰减。 通常、对于驱动高频 PWM 的 TEC、会使用 LC 滤波器以极小的纹波驱动对传输到 TEC 的输出进行滤波。 请参阅此 E2E、了解通过 DRV8262和 TEC 进行的一些实际测试、网址 为 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327477/drv8262evm-driving-tec?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8262%252525252520TEC#。
看上去您使用的是1.25 kHz PWM、也许可以最大程度地降低开关损耗。
Unknown 说:1. 对于手册中提到的额定电流、我是否可以询问该额定电流是指什么?
峰值电流是短时间内可以支持的电流。 可支持的连续电流取决于 PCB 的功率耗散和热设计。 对于 DRV8262、每个 H 桥均可支持高达5A 的连续电流、受热设计影响。
[quote userid="619408" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412408/drv8262-drive-tec-problem 我使用 DRV8262单桥模式、驱动12V/3A TEC、输出端有严重的过冲、请看看如何解决。 感谢您[/报价]我们在测试设置中从未见过过过过过冲。 您能否确认是否使用了慢速衰减? 您是使用 TI EVM 还是使用自己的电路板?
谢谢你。
此致、Murugavel