This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:驱动 TEC 问题

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412408/drv8262-drive-tec-problem

器件型号:DRV8262

工具与软件:

你(们)好

 我使用 DRV8262驱动 TEC、但存在以下两个问题。

 1.对于手册中提到的额定电流、请问这个额定电流是指什么?

  2.使用 DRV8262单桥模式、驱动12V/3A TEC、输出端有严重的过冲、请看看解决。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    感谢您发送编修。 您能否在 TEC 连接之前确认是否在输出中使用了 LC 滤波? 还请确认您是否使用慢速衰减设置进行衰减。 通常、对于驱动高频 PWM 的 TEC、会使用 LC 滤波器以极小的纹波驱动对传输到 TEC 的输出进行滤波。 请参阅此 E2E、了解通过 DRV8262和 TEC 进行的一些实际测试、网址 为 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327477/drv8262evm-driving-tec?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8262%252525252520TEC#

    看上去您使用的是1.25 kHz PWM、也许可以最大程度地降低开关损耗。  

    Unknown 说:
    1. 对于手册中提到的额定电流、我是否可以询问该额定电流是指什么?

    峰值电流是短时间内可以支持的电流。 可支持的连续电流取决于 PCB 的功率耗散和热设计。 对于 DRV8262、每个 H 桥均可支持高达5A 的连续电流、受热设计影响。

    [quote userid="619408" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412408/drv8262-drive-tec-problem 我使用 DRV8262单桥模式、驱动12V/3A TEC、输出端有严重的过冲、请看看如何解决。 感谢您[/报价]

    我们在测试设置中从未见过过过过过冲。 您能否确认是否使用了慢速衰减? 您是使用 TI EVM 还是使用自己的电路板?

    谢谢你。

    此致、Murugavel