This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:DRV8328A DT 设置

Guru**** 2430050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399167/drv8328-drv8328a-dt-setting

器件型号:DRV8328

工具与软件:

  1. 我使用的 DRV8328A 型号想知道如何使用此器件管理 DT? 应该使用 DT 引脚还是通过栅极电阻器对其进行设置?  
    我正在使用 IAUC120N06S5N011 MOSFET、栅极电阻值为8 Ω(提供8.06 Ω 器件)。 如果通过 DT 引脚设置 DT、是否可以跳过栅极电阻器?
  2. nFault 可以在 MCU 侧上拉(可在3.3V 下进行10K)?  
  3. 我们不想使用 VDSLVL。 它应该连接到 GND 还是保持开路?
  4. nSleep 也应该通过10K 电阻器上拉至3.3V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟、我们深表歉意

    [报价 userid="511218" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399167/drv8328-drv8328a-dt-setting "]我使用的 DRV8328A 型号想知道如何使用此器件管理 DT? 应该使用 DT 引脚还是通过栅极电阻器对其进行设置?  
    我正在使用 IAUC120N06S5N011 MOSFET、栅极电阻值为8 Ω(提供8.06 Ω 器件)。 是否可以在通过 DT 引脚设置 DT 的情况下跳过栅极电阻器?[/QUOT]

    对于 DRV8328A 型号、使用 DT 引脚来配置 DT。 我相信您仍然需要栅极电阻器来调整压摆率、因此如果您可以使用默认压摆率、则无需栅极电阻器、但我仍会设计0欧姆电阻器、以防您决定稍后更改

    能否在 MCU 侧以10K 电阻在3.3V 上拉 nFault?  [报价]

    是的、这没问题。

    Unknown 说:
    我们不想使用 VDSLVL。 它应该连接到 GND 还是保持开路?[/QUOT]

    当您说您不想使用 VDSLVL 时、您是否也是说要禁用 VDS 过流保护? 如果是这种情况、则可以使用100k Ω 电阻器将 VDSLVL 连接到 GVDD

    是否也应使用10K 电阻将 nSleep 升至3.3V?
    [/quote]

    此问题有点复杂、但有一篇深入的 E2E 文章。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1107190/drv8328-nsleep-pin-connection

    此致、

    Yara

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、
    如果我不需要睡眠功能该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划始终打开器件? 我认为无论如何、NSLEEP 引脚都需要一个上拉电阻器。 是否使用睡眠功能将由您决定。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 通电时器件将始终打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此引脚也用于复位故障条件?
    如果仅由 MCU 控制、还需要一个二极管吗? 我在 EVM 中看到它通过开关连接到 PVDD。 如果不进行此操作、就必须使用二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您询问是否使用 nSLEEP 引脚 清除故障条件? 是、此引脚用于清除锁存故障。

    nSLEEP 引脚为"低电平有效"-这意味着如果您将其拉至0V、器件将进入低功耗睡眠模式。 此引脚通常由 MCU 的 GPIO 驱动以使器件进入/退出睡眠模式、但 MCU 可能只能在逻辑电平电压(<5V)下运行、这就是为什么有一个3.3V 钳位二极管来限制 MCU 看到的电压的原因  

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我一直在尝试让电机旋转、电机似乎经常抖动。 有任何建议或要点需要检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将此帖子作为新的 E2E 问题发布、因为此帖子已关闭一段时间。 在发布问题时、请提供有关您的设置的更多信息。

    此致、

    Yara