This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:堵塞检测

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8889-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414235/drv8889-q1-blockage-detection

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

我们公司新评估了客户的 HUD 项目、并要求双极步进电机驱动器能够检测到锁定的转子。 查看 drv8889-Q1规格后、可以了解到、锁定转子检测可以通过相位差或 BEMF 引起的相电流波形变化时间差实现、而时间差不受电机电流、线圈阻抗、环境温度和电源电压的影响。 因此、我想征求您的建议
1.对于我们使用的高阻抗215欧姆线圈内部电阻小型双极步进电机、是否可以在大约40mA 的低电流限制和大约400pps 的低速全步进速度下驱动?
2、我们是否可以防止机械结构短期阻塞(通过反向触发开关检测到)以及电机旋转到极限位置时停止过程造成的 BEMF 反电动势? 例如、通过设置堵塞和旋转的检测时间限制来处理堵塞。
3.另请帮助评估 drv8889-Q1步进电机驱动器检测到失步并对其进行补偿的能力。 我知道它最多只能监测输入 PWM 阶跃信号、但在最终电机机械结构中补偿或物理补偿阶跃损耗应该很难从驱动器 IC 端实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您在论坛中发帖、感谢您考虑使用 TI DRV8889-Q1步进驱动器。  

    Unknown 说:
    1. 对于我们使用低电流限制在40mA 左右且全步进速度在低速约400pps 下驱动的高阻抗215欧姆线圈内部电阻小型双极步进电机、是否可行?[/报价]

    我们发现、对于此类低电流微型步进电机、反电动势 BEMF 非常低、并且 SNR 差、从而使 DRV8889-Q1中的失速检测可靠地工作。 您应该使用1/8或1/16微步进设置进行实验、以查看当电机在空载条件下运行时是否获得可靠的扭矩计数、并且扭矩计数以块或失速合理较低的方式降至接近0。 您可以将步进电机连接到我们的其中一个 DRV8889-Q1EVM、并使用 EVM GUI 应用程序评估失速检测功能。 我们已经看到大约 有类似尺寸的20 Ω 步进电机可更好地进行失速检测。  

    [quote userid="397172" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414235/drv8889-q1-blockage-detection 我们能否防止机械结构的短期阻塞(由反向触发开关检测到)以及在电机旋转到极限位置时停止过程引起的 BEMF 反电动势? 例如、通过设置堵塞和旋转的检测时间限制来处理堵塞。

    使用时间限制方法应该起作用、而不依赖于基于 BEMF 的失速检测。 我看到这种方法已成功实现在某些终端应用中。 这非常适合低扭矩输出低电流电机、因为即使电机在受阻时继续驱动一段时间、也不会发生机械损坏。

    Unknown 说:
    3. 另请帮助评估 drv8889-Q1步进电机驱动器检测到失步和对失步进行补偿的能力。 我知道它最多只能监测输入 PWM 阶跃信号、但在最终电机机械结构中补偿或物理补偿阶跃损耗应该很难通过驱动器 IC 端实现。[/QUOT]

    因为步进丢失是任意数量的步进、DRV8889-Q1无法检测到这些步进、并报告给驱动 MCU 进行补偿。  

    此致、Murugavel