This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:DRV8329

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, UCC3626, DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1412865/drv8329aevm-drv8329

器件型号:DRV8329AEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8350UCC3626DRV8353

工具与软件:

我们可以应用以48DDC 工作所需的四象限 BLDC 电机控制器驱动器。 它需要内部栅极驱动器逻辑来与外部 N-FET 连接。 它还需要有内部霍尔逻辑用于内部换向。 外部控制器为微处理器、可提供速率为200kHz 的 PWM 逻辑信号、支持故障、方向以及使能逻辑信号。 我们需要向微处理器提供电流反馈、在该芯片内部、我们还需要逐周期电流限制功能。 请问您能不能推荐一种单芯片解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    感谢您联系我们! 团队将在下周提供回应。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    根据我对应用的理解、我认为 DRV8350/3 (3个集成 CSA 的"3")最大电压为102V、通过内部存储的表格、您可以1倍 PWM 模式驱动电机、同时使用集成式6步阻塞换向。 半桥输出状态由外部控制器管理、或直接连接到电机的霍尔传感器数字输出。

    这在同步和异步 模式下均提供。 有关特性和换向表的更多信息、请参阅此处数据表的第8.3.1.1.3节: https://www.ti.com/product/DRV8353 

    该器件还具有 VDS 过流保护功能、默认情况下在逐周期模式下运行。 有关此保护功能的更多信息、请参阅第8.3.6.3节。 它还支持您请求的200kHz PWM 逻辑。

    此致!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是的,这似乎是一个很好的候选人。 但我看不到使用此 ASIC 进行内部换向控制的三相霍尔信号。 根据我的理解、I 或用户必须通过外部控制器提供霍尔换向、并将 PWM H/L 控制馈送到三相逻辑中的每一个。 我希望 ASIC 具有内部霍尔换向逻辑、这样我就能提供信号 PWM 控制、ASIC 在内部决定向哪些相位馈送 PWM。 任何注释/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    可以通过直接 馈 送到驱动器引脚 INLA、INHB 和 INLB 来管理霍尔状态。 驱动器将根据数据表本节中的表格使用这些输入进行换向。 请参阅数据表第8.3.1.1.3节的注释:

    可以选择从外部控制器提供霍尔状态、但这不是必需的、如上面的图23所示。

    此致!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 学习该功能。 感谢您指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    没问题! 如果您的 问题已经解决、 请将该主题标记为已解决、以帮助解决。 如果您有任何 其他问题、可以回复此主题或创建新问题。  

    此致!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drv8350中的内部表是否支持使用霍尔传感器以四象限模式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    四象限运行(尤其是反向再生制动)是一种高度复杂的算法、我们需要精确控制每个栅极的输入和输出电流。 这种复杂性水平在1x PWM 中是不可能的、在该 PWM 中、器件根据霍尔状态循环通过各级。

    在1x PWM 模式下、INLC 输入通过在其被拉至低电平时关断所有高侧 MOSFET 并开启所有低侧 MOSFET 来对电机进行制动。 该制动器不受其他输入引脚状态的影响。 如果不需要该功能、请将 INLC 引脚保持在高电平。

    只是再次进行检查、通过四象限操作、您的意思是要执行反向再生制动、对吗? 这将反向对 FET 进行换向、以主动使电机旋转、并使电流流回电源。 这是一项高度具体的算法功能。 您能否提供有关想要实现的用例的更多详细信息?

    此致!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用正在通过位置环路上下移动负载、在该位置环路中电流受到控制、并在需要四象限的情况下向上和向下加速和减速。 以下是系统要求的基本描述。 请注意、旧的 UCC3626能够做到这一点、但我正在寻找一款新器件。

    使用霍尔换向逻辑驱动 BLDC 电机的三相功率桥的4象限操作是系统能够在扭矩速度平面的全部四个象限中运行。 基本:

    1. 第一象限(正向动力)
    • 范围内 :电机以正扭矩和速度正向运行。
    • 操作 :电桥为电机绕组提供正电压和电流。 霍尔传感器可提供反馈来控制换向序列、确保电机正确旋转。
    • Application" :这是电机提供前进推进的正常驾驶模式。
    1. 第二象限(前向制动/再生)
    • 范围内 :电机仍在前进,但扭矩为负值(制动),导致电机减速。
    • 操作 :电桥可以让电机充当发电机,将能量反馈给电源。 霍尔传感器继续控制换向、但电流现在正沿相反方向流动。
    • Application" :当您希望在恢复能量的同时使电机减速时使用此选项(再生制动)。
    1. 第三象限(反向动力)
    • 范围内 :电机反向运行,具有负速度和扭矩。
    • 操作 :电桥对电机施加反向电压,以相反方向驱动电机。 调整霍尔换向逻辑以反向旋转电机。
    • Application" :当需要反向推进时使用此模式。
    1. 第四象限(反向制动/再生)
    • 范围内 :电机反向运行,但扭矩为正(制动),导致电机减速。
    • 操作 :与前向制动类似,电动机充当发电机,将能量反馈给电源。 功率桥和霍尔传感器用于控制反向制动过程。
    • Application" :此模式用于电机在反向运行时需要减速的情况、可能会恢复能量。

    在所有四个象限中、霍尔换向逻辑有助于控制功率桥的开关、从而确保电机相位以正确的顺序通电以实现平稳运行、无论是在电机驱动模式还是制动模式下。 这可实现对方向和制动的精确控制、这对于需要动态性能的应用至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    在使用1x PWM 模式时、DRV8350/3应能够在全部4个象限中运行。 对于1xPWM 模式、INHC 输入成为方向输入、可用于根据霍尔状态反转换向序列。 微控制器可以使用此方向输入在第一象限或第三象限运行、并且还可以在电机运行时切换方向引脚、以反转换向序列、从而开始制动电机并具有再生效果。 微控制器需要根据工作象限确定何时更改方向状态以及要应用的 PWM 占空比、以实现所需的加速/减速时间。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能解释8323和8353电机驱动器在使用霍尔模式和四象限模式操作方面的区别吗? 请注意、我们计划使用数字电流环路在4象限模式下控制扭矩。 另外、对于8353和8323 IC、我看到供外部控制器使用的电流反馈放大器、但 规格中没有看到这些器件通常需要提供的逐周期电流限制功能。 您还能帮助您使用此功能吗?  感谢您的支持。 从您的反馈中学到很多东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    在涉及1xPWM 模式的8323和8353之间、功能上没有区别。 这两款器件上的1x PWM 模式实现是相同的、包括使用 DIR 输入(INHC)反向换向的能力。

    8323和8353之间的一个主要区别是、8353面向48V 应用、而8323从绝对最大值的角度来看、面向36V 或以下应用。  

    需要注意的一点是:对于 SPI 型号、默认的 PWM 模式为6xPWM 模式、因此需要在每次上电/器件复位(https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1209741/faq-when-do-i-need-to-reconfigure-my-motor-driver-s-register-settings)时将其重新配置为1xPWM 模式。 因此、如果可以在启用驱动器的同时保持所有输入均为低电平、则有助于避免由于驱动器最初将输入解释为6xPWM 模式而导致 FET 意外导通。  对于硬件型号、PWM 模式通过引脚上的电阻器而不是 SPI 来配置、因此器件会在上电时自动选择配置的 PWM 模式(在您的情况下为1xPWM)。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Anthony。 您还能否 介绍一下电流 FBK 和逐周期电流限制功能、因为它们需要通过外部控制器设置限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    DRV8353具有3个集成式电流检测放大器、用于检测分流电阻器上的压降。 放大器的输出可反馈至 ADC 以进行电流测量。 其增益是可配置的。 电流检测放大器规格可在数据表的电气特性表下找到。 数据表的第8.3.4节详细介绍了器件的 CSA 特性。 第8.3.6.3节介绍了逐周期过流保护功能、该功能查看 FET 上的 VDS 压降、并根据所需的跳变电流选择跳变阈值。 可用的 VDS 电压跳变阈值(VVDS_OCP)可在数据表的电气特性表中找到。  

    如果您在浏览这些部分后还有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Anthony Lodi