This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:MOSFET VDS 过流保护(OCP)问题

Guru**** 2428100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399625/drv8350h-evm-mosfet-vds-overcurrent-protection-ocp-question

器件型号:DRV8350H-EVM

工具与软件:

你(们)好

I use  设备:DRV8350HRTVR (HW 版本)

下面有一些问题

1. VDS 保护检测是否能保护"全六臂"MOSFET?

2. 此 VDS 引脚设置的保护。 它是否适用于"全六臂"MOSFET 

3. 触发过流后、"所有输入"PWM 信号(INHA~C 和 INLA~C)是否会关闭?

或者仅连接过流 MOSFET 的臂(EX Inha)?

4.触发过流时、 nFault H--> L、 nFault 要 恢复到 H 多长时间? (如果 INHA~C 和 INLA~C 信号继续输入)

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新  

    3. 触发过流时、"所有输出"PWM 信号(GHA~C&GLA~C)是否会关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chihhsuan、

    感谢您的提问。 我已将其分配给一名团队成员来提供反馈。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihhsuan:

    1.是的、每个相位上的每个 MOSFET 都监测是否存在 VDS 过流。

    2. VDS 引脚用于选择每个 VDS 监控器报告过流事件的电压阈值。 有关如何为硬件器件配置 VDS_OCP 阈值电压的信息、请参阅数据表中的电气特性表。 所有监控器都将使用该设置作为阈值。

    3.在 VDS 过流事件中、所有的 MOSFET 都被禁用、而不仅仅是那个特定的 MOSFET。

     DRV8350H 具有8ms 的自动重试时间以及逐周期模式、在该模式下、PWM 输入上的新上升沿将清除故障。 更多信息、请参阅数据表的第8.3.6.3节。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Davis  

    感谢您的答复。

    I 测试 :短接 U 相和 V 相(请参阅下图1)

    并找出下面的波形

    发生 nFault 时、DRV8350HRTVR 仍会输出 PWM 信号

    图2->W- VGS

    图 VGS、V-和 VGS、W-

    图1

    图 2

    图 3

    CH1 VGS、U-(GLA-SLA)

    CH2  VGS、V-(GLB-SLB)

    CH3  VGS、W-(GLC-SLC)

    通道4 nFAULT (引脚17)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihhsuan:

    为了澄清、问题是在故障后 Vgs 仍处于高电平? 我需要了解这些信息、并希望在下周初提供更多反馈。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihhsuan:

    您能否提供与此 Vgs 输出同时的 INLx 信号图像? 这将帮助我了解这种情况下的输入/输出关系。 此外、您是否已确认发生了 VDS_OCP 事件? 热警告可能会触发 nFAULT 变为低电平、而使栅极输出不受影响、但我需要确认器件是否具有此功能。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Davis  

    感谢您的答复。 请参阅以下内容。

    图1当 UV 短路 发生时,可以测量 ch3 iu,peak=170Apk 和 nFAULT H-->L,所以我认为 OPC 被触发。

    CH1 VGS、U-

    CH2 VGS、V-

    CH3 Iu、短接

    通道4 nFAULT (引脚17)

    图1

    图2显示了与该 Vgs 输出同步的 INLx 信号

    CH1 nFAULT

    CH2 VGS、V-

    CH3V- 、PWM (INLB)

    CH4使能(引脚22)

    图2 (可以查明 nFAULT 何时发生、VGS、V-关闭)

    图3 (可以查明 nFAULT 何时发生、 VGS、V-静止输出)

    在这个测试中、工作在 Ta=Ta 25°C、轻载、开放式框架下、所以我认为过热警告几率很小。

    DRV8350H 具有8ms 的自动重试时间以及逐周期模式、在该模式下、PWM 输入上的新上升沿将清除故障。 更多信息、请参阅数据表的第8.3.6.3节。

    -->所以、如果我使用 逐周期模式、甚至不知道 nFault Keep low min 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihhsuan:

    感谢您提供的信息。 我同意、这似乎是一个过流事件。 关于您的上一个问题、nFAULT 只是一个表示已发生故障的数字指示、其过流事件后的时间与通过数字逻辑的传播有关、理论上还应禁用栅极输出。 因此、nFAULT 不应有最短低电平时间。 但是、我需要与我的团队讨论这些信息、并希望最迟在明天提供更多反馈。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihhsuan:

    咨询我的团队后、似乎可以单独进行相位过流关断。 根据数据表、这是 SPI 器件上的默认设置、因此我需要确认这是否也适用于硬件器件。 请注意、这意味着会禁用整个半桥、而不是单个 MOSFET。

    这将解释为何在您发送的其中一个图像中 W 相未关闭、以及当其他相位未关闭时、这可能是由于略早在另一个相位中发生了过流事件。

    在我确认硬件设备的默认模式时、感谢您的耐心等待。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihhsuan:

    我可以确认 DRV8350H 的默认设置是仅关闭与过流事件相关的相位。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,很晚才回复,非常感谢!!