This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:周期性尖峰出现在 PWM 占空比100%中

Guru**** 2428010 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1413589/drv8912-q1-the-periodic-spike-appears-in-pwm-duty-cycle-100

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

大家好!

我目前使用的是 DRV8912。 启用半桥高侧开关并将其映射到 PWM 通道。 占空比为100%。 MCU 仅在初始化阶段通过 SPI 进行通信、然后停止通信。 此时、我观察到以下现象:

当 PWM 频率为100Hz 时、半桥输出电压每10毫秒产生一个尖峰。 当 PWM 频率为200Hz 时、半桥输出电压每5毫秒产生一个尖峰。

上述应用不涉及电压变化、因此这些尖峰似乎并不是由压摆率或死区时间引起的。 我想问,还有什么可能会导致这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在24小时内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    谁是客户、他们的应用是什么?

    导致问题、或者您只是想了解该行为。 无论如何、请参阅有关权变措施的常见问题解答:

    (5)[常见问题解答] DRV89xx-Q1 PWM FFh 设置行为-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    切换到连续模式以实现100% DC。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8912用于客户的车辆电机控制。 使用"100% DC 的连续模式"解决方案没有问题。
    出于保险目的、我想知道:
    将 PWM 频率更改为100Hz 或200Hz 将会更改尖峰频率。 这种行为是否符合[常见问题解答] DRV89xx-Q1 PWM FFh 设置行为中的描述?

    我将确认(确认的型号为 DRV8912QPWPRQ1):
    PBC 板上的 IC 模型为 DRV8912-Q1、 符合[常见问题解答] DRV89xx-Q1 PWM FFh 设置行为者中的说明。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    将 PWM 频率更改为100Hz 或200Hz 将改变尖峰频率。

    这也是我的理解。

    此致!

    Keerthi