工具与软件:
大家好!
我目前使用的是 DRV8912。 启用半桥高侧开关并将其映射到 PWM 通道。 占空比为100%。 MCU 仅在初始化阶段通过 SPI 进行通信、然后停止通信。 此时、我观察到以下现象:
当 PWM 频率为100Hz 时、半桥输出电压每10毫秒产生一个尖峰。 当 PWM 频率为200Hz 时、半桥输出电压每5毫秒产生一个尖峰。
上述应用不涉及电压变化、因此这些尖峰似乎并不是由压摆率或死区时间引起的。 我想问,还有什么可能会导致这种现象? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我目前使用的是 DRV8912。 启用半桥高侧开关并将其映射到 PWM 通道。 占空比为100%。 MCU 仅在初始化阶段通过 SPI 进行通信、然后停止通信。 此时、我观察到以下现象:
当 PWM 频率为100Hz 时、半桥输出电压每10毫秒产生一个尖峰。 当 PWM 频率为200Hz 时、半桥输出电压每5毫秒产生一个尖峰。
上述应用不涉及电压变化、因此这些尖峰似乎并不是由压摆率或死区时间引起的。 我想问,还有什么可能会导致这种现象? 
尊敬的 Chien:
谁是客户、他们的应用是什么?
导致问题、或者您只是想了解该行为。 无论如何、请参阅有关权变措施的常见问题解答:
(5)[常见问题解答] DRV89xx-Q1 PWM FFh 设置行为-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
切换到连续模式以实现100% DC。
此致!
Keerthi
DRV8912用于客户的车辆电机控制。 使用"100% DC 的连续模式"解决方案没有问题。 
出于保险目的、我想知道: 
将 PWM 频率更改为100Hz 或200Hz 将会更改尖峰频率。 这种行为是否符合[常见问题解答] DRV89xx-Q1 PWM FFh 设置行为中的描述? 
我将确认(确认的型号为 DRV8912QPWPRQ1): 
PBC 板上的 IC 模型为 DRV8912-Q1、 符合[常见问题解答] DRV89xx-Q1 PWM FFh 设置行为者中的说明。 
感谢您的帮助。 
尊敬的 Chien:
将 PWM 频率更改为100Hz 或200Hz 将改变尖峰频率。
这也是我的理解。
此致!
Keerthi