请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316C 工具与软件:
您好!
我们在系统中使用了 DRV8316C、并收到由于电机不旋转而返回的器件。
经过调查、我们发现 DRV8316C IC 发生了故障、并带有烧伤标记。 请参阅下图。

清洁烧毁标记后、我们可以清楚地看到故障发生在引脚9 - 11 (均为 VM 引脚)上。
GND 与这些引脚之间没有短路(VM 与我们系统中的其他电机共享、并且这些电机运行正常)。


我要问 TI 团队的问题是:
1.根据 IC 上的烧针和烧伤标记, TI 团队是否猜测了导致该故障的原因?
2. TI 团队以前是否遇到过同样的故障模式?
此致、
Tsugumi