This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:带有刻录标记的 IC 故障

Guru**** 2428100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414356/drv8316c-ic-failure-with-burn-mark

器件型号:DRV8316C

工具与软件:

您好!  

我们在系统中使用了 DRV8316C、并收到由于电机不旋转而返回的器件。  

经过调查、我们发现 DRV8316C IC 发生了故障、并带有烧伤标记。 请参阅下图。  

清洁烧毁标记后、我们可以清楚地看到故障发生在引脚9 - 11 (均为 VM 引脚)上。  

GND 与这些引脚之间没有短路(VM 与我们系统中的其他电机共享、并且这些电机运行正常)。  

我要问 TI 团队的问题是:  

1.根据 IC 上的烧针和烧伤标记, TI 团队是否猜测了导致该故障的原因?  

2. TI 团队以前是否遇到过同样的故障模式?  

此致、  

Tsugumi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsugumi:

    是否有可能获得原理图的 PDF?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、  

    是的、我们可以提供、我们能否转到直接/私人消息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsugumi:

    最好通过 E2E 处理问题、我可以将其转移到我们的内部论坛?

    此致、

    Yara