This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:通道 A 前置驱动器故障

Guru**** 1792840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415299/drv8711-channel-a-predriver-fault

器件型号:DRV8711

工具与软件:

我正在对一个无法正常工作的 PCB 进行故障排除、这是一个成熟的设计、通常可以正常工作、但这个特定的板上的故障引脚 LED 亮起。  我使用一些内置调试软件检查了状态寄存器、结果显示0x0008、根据数据表、这意味着存在通道 A 前置驱动器故障。  数据表进一步指出、如果在栅极驱动输出上检测到过大的电流、并且通常意味着 H 桥中存在烧毁的 MOSFET、则会引发该故障。  通过目视检查这四个 MOSFET 及其栅极电阻器和感应电阻器、发现没有明显损坏的元件。 栅极驱动输出 A1H、A2H、A1L 和 A2L 中有四个。  是否有办法确定问题出在哪一个?  我宁愿从板上拔出全部四个、并且在没有必要时更换全部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    感谢您在论坛中发帖。

    我正在对设计成熟且正常工作的无法正常工作的 PCB 进行故障排除、但此特定电路板的故障引脚 LED 指示灯亮起。  [报价]

    根据这种说法、我假设您在该设计中使用的 FET 也没有变化。 而且步进电机、电源电压、步进模式和速率以及 IFS 电流设置不会发生变化。  

    [报价 userid="511711" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415299/drv8711-channel-a-predriver-fault "]通过目视检查这四个 MOSFET 及其栅极电阻和感应电阻、发现没有明显损坏的电阻。

    在某些情况下、如果您有空间将 IDRIVEN 和 IDRIVEP 提高到下一个更高的设置、则可以解决 PDF 问题。 还可以尝试将 TDRIVEN 和 TDRIVEP 增加到下一个更长的设置值。  

    数据表中还有一个章节我想指出的是、如果您的应用中根本没有任何变化、并且 FET 未损坏、但您仍然会遇到 PDF 条件。 请参阅以下内容。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、在使用的 FET、栅极驱动电阻器、步进电机或任何东西中没有变化。  该产品自2016年开始销售、这不是一个整体问题。  这只是一个"错误行为"的板、因此由于我没有看到任何可见的损坏、我假设 A 通道上的一个(或多个) MOSFET 在内部损坏、只需更换即可。  是否有办法告诉基于此错误消息的是哪一个、或者我是否只需要全部替换并使用它?

    对于可选的串联栅极电阻器、我们在每个 MOSFET 上都有10欧姆的串联栅极电阻器。  我理解 TI 建议的电阻为47欧姆至120欧姆、但这正是设计工程师在2016年投入使用的、不是问题。  虽然我不会说这不是问题,我怀疑它是坏的东西,而不是一个设计缺陷考虑到没有其他板到现在已经展示了这个问题,我知道。  此外、电机绝不会用这个驱动器 PCB...it's 转动、因为它会在一段时间内正常工作、然后噪声尖峰会引发我在其他文章中看到的故障。  如果我被迫更换全部四个驱动 FET、看看是否可以解决这个问题、我会先尝试47欧姆电阻器、这些电阻器的更换要比设计工程师放置在这些板上的 FET 容易得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    感谢您的澄清。

    是否有办法根据此错误消息判断哪一个或者我是否只需要全部替换并使用它来完成?

    该器件中没有单独的标志指明相关 FET。 我想您可以使用4通道示波器来查看栅极电荷和放电波形。 我希望您发现违规 FET 出现不同的行为。 值得一试

    [报价 userid="511711" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415299/drv8711-channel-a-predriver-fault/5421677 #5421677"]至于可选的串联栅极电阻器、我们在每个 MOSFET 上都有10欧姆串联栅极电阻器。  [报价]

    建议仅对 LS-FET 使用串联电阻器。 您可以尝试仅针对 LS-FET 更改这些电源。 希望您能找到问题所在。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给它一个镜头...谢谢你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。