工具与软件:
我正在对一个无法正常工作的 PCB 进行故障排除、这是一个成熟的设计、通常可以正常工作、但这个特定的板上的故障引脚 LED 亮起。 我使用一些内置调试软件检查了状态寄存器、结果显示0x0008、根据数据表、这意味着存在通道 A 前置驱动器故障。 数据表进一步指出、如果在栅极驱动输出上检测到过大的电流、并且通常意味着 H 桥中存在烧毁的 MOSFET、则会引发该故障。 通过目视检查这四个 MOSFET 及其栅极电阻器和感应电阻器、发现没有明显损坏的元件。 栅极驱动输出 A1H、A2H、A1L 和 A2L 中有四个。 是否有办法确定问题出在哪一个? 我宁愿从板上拔出全部四个、并且在没有必要时更换全部。