This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412使用过程中出现某些问题、我希望您能回答。 谢谢你。

Guru**** 2428090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1413309/drv8412-drv8412-some-issue-appear-in-the-process-of-use-i-hope-to-your-reply-thank-you

器件型号:DRV8412

工具与软件:

这是 DRV8412驱动热加热器的原理图。

 我遇到了以下问题:

DRV8412损坏、OUT_A&OUT_B 有输出、OUT_C&OUT_D 没有输出、奇怪的是、Fault 引脚和 OTW 引脚处于高电平。 这是否 发生 OTSD?  根据数据表、 RESET_CD 需要进行低电平到高电平转换以清除故障和故障信号、 并且该方法不会恢复 OUT_C/D 输出。
内部芯片是否损坏? 如何确定导致芯片 OUTC&D 无输出的原因?

在包含产品说明书的典型电路中、输出不需要电感器。 在该设计中、OUT_A/B 访问两个电感器是否会导致电流反向击穿驱动传感器? 或者您有更好的建议吗?

期待您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设计中、在 OUT_C 和 OUT_D 没有输出之前、它们是否按预期成功运行?  如果 nFAULT 和 nOTW 都为高电平、则器件处于正常运行条件下。 如果发生 OTSD、则 nOTW 将被拉低。 在测试过程中、您是否发现在任何时间点发生了故障? 如果是、您能否在触发 FAULT 引脚时提供这些示波器捕获结果。  

    在输出端放置电感器可能会在开关期间导致"电感反冲"。 通常、二极管与电感负载并联以减少该电感反冲。  

    有关使用电机驱动器驱动电感负载的更多信息、请参阅以下应用手册:

    使用 DRV 驱动螺线管(修订版 A)(TI.com) 

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播!

    OUT_A/B 和 OUT_C/D 都 以前工作过。 nFAULT 和 nOTW 现在都为高电平。 难道芯片只被损坏了一半吗?  在触发 FAULT 引脚时、如何测试这些示波器捕获结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    探测输出电压、如果可能、探测电流和在 nOTW (下降沿)触发器。 这应该会告诉您是否因过热而触发故障。 然后尝试相同的设置、但在 nFAULT (下降沿)上触发。  

    此致!

    David