Thread 中讨论的其他器件: UCC3626
工具与软件:
在1X PWM 模式下(如表3和4所示)、器件提供同步和异步 PWM 模式。 使用同步和异步模式 PWM 定义典型的 BLDC 控制技术时、我们有以下定义:
1、在同步 PWM 控制中、PWM 信号的切换与某些关键事件是同步的、比如转子位置、相电流或者其他控制信号。 该方法可确保相位的换向与电机的位置和速度精确同步。 这种方法通常用于场定向控制(FOC)或其他高级控制方案。 我不认为这是 DRV8353中的表3 1xPWM 模式 的情况、因为我知道1xPWM 是 一个固定频率的情况、不同步。
2. 在异步 PWM 控制中、PWM 开关不会与转子位置等任何电机参数同步。 PWM 以固定频率运行、与电机的速度或位置无关。 与同步控制相比、这种方法更简单且计算要求较低、但有一些缺点。 我认为这是表3和表4中8353 1xPWM 的实际模式。
您能否解释一下表3和表4中针对8353定义的异步和同步1xPWM 的含义、因为二者都使用外部控制器定义的固定 PWM 频率。 在4象限模式下、哪个最适合使用?