This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353 1xPWM 模式说明

Guru**** 2428010 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, UCC3626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1414372/drv8353-drv8353-1xpwm-mode-explanation

器件型号:DRV8353
Thread 中讨论的其他器件: UCC3626

工具与软件:

在1X PWM 模式下(如表3和4所示)、器件提供同步和异步 PWM 模式。 使用同步和异步模式 PWM 定义典型的 BLDC 控制技术时、我们有以下定义:

1、在同步 PWM 控制中、PWM 信号的切换与某些关键事件是同步的、比如转子位置、相电流或者其他控制信号。 该方法可确保相位的换向与电机的位置和速度精确同步。 这种方法通常用于场定向控制(FOC)或其他高级控制方案。 我不认为这是 DRV8353中的表3 1xPWM 模式 的情况、因为我知道1xPWM 是 一个固定频率的情况、不同步。

2. 在异步 PWM 控制中、PWM 开关不会与转子位置等任何电机参数同步。 PWM 以固定频率运行、与电机的速度或位置无关。 与同步控制相比、这种方法更简单且计算要求较低、但有一些缺点。 我认为这是表3和表4中8353 1xPWM 的实际模式。  

您能否解释一下表3和表4中针对8353定义的异步和同步1xPWM 的含义、因为二者都使用外部控制器定义的固定 PWM 频率。 在4象限模式下、哪个最适合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、  

    感谢您发送编修。

    请允许我在明天结束之前收集和分享对这种同步/异步方法的见解。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、  

    简而言之、针对我们的驱动器的异步意味着低侧 MOSFET 在大部分换向过程中不进行 PWM 处理(GLx 保持为低 电平)、当电流通过体二极管时、这会对器件的热效率产生显著的影响。 但是、这种方法有助于减少 PWM 信号的数量、从而减少器件栅极驱动稳压器(电荷泵)上的应力

    通常优先选择同步、因为它更容易允许过多的电流循环、从而降低低侧 MOSFET 中的损耗。  

    此处的 E2E 博文中包含了一个类似的问题、也可能有助于回答: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/728003/drv8323-1x-pwm-mode-synchrounous-rectification-vs-asynchronous-rectification  

    我希望这些信息对您有所帮助、 如果有任何其他问题、请联系我们!  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。  我正在研究链接和此描述。 与此同时、我的应用是四象限模式的使用、因此哪种模式的异步或同步最合适、我可以使用霍尔效应复制 UCC3626 4四模式换向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Turguy、当然!

    根据我的理解、 在第四象限反向制动中、为了处理运行中产生的更高电流/电压、我希望同步运行是更好的用例。  如帖子所述、提高热效率应该会有所帮助。

    此致、   

    -约书亚