This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN754410:DRV8904/DRV8242/DRV8243

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8242-Q1, DRV8955, DRV8904-Q1, SN754410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415129/sn754410-drv8904-drv8242-drv8243

器件型号:SN754410
主题中讨论的其他器件:DRV8904-Q1、DRV8243-Q1 、DRV8242-Q1 、DRV8955

工具与软件:

我有一个旧设计  需要更新、TI 建议可使用 DRV8904-Q1作为替代方案、但我无法找到允许将 SN754410替换为 DRV8904-Q1的参考设计甚至示例原理图

电路 设计的比较基础、但是由于电流限制问题、把芯片烧毁了、所以需要换个更大的电流、同时我要分离电机驱动电压、这样就可以  馈送到比较简单的更高电压、我喜欢36VDC 或40VDC 电机馈电的想法。

TI 说"该产品的新版本可供使用"、SN754410列出了 DRV8904-Q1、但它也让我想知道 DRV8242-Q1/DRV8243-Q1是否可以被利用、这让我能够更自由地进行电机选择、因为25W 电机在恶劣环境下似乎没有足够的功率、因为它们似乎具有与 DRV8904-Q1相同的引脚排列和额定电流非常有吸引力。

我不担心电路板尺寸的变化、因为我可以 根据需要进行布线并生产电路板、而且与那些为谋生的人不同、我使用的是旧版本的 Eagle (V6.3、因为我拥有它并且知道如何使用它)

很明显、这超出了我的技能水平、更不用说自我做任何类似的事情以来已经过去了20年了、因此如果能提供任何帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 TI.com 上提供了 DRV8242-Q1和 DR8243-Q1 EVM 信息。

    DRV8242S-Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这款产品使用 MCU 来控制 H 桥、没有可插拔电路、并为此提供经过测试的代码、本产品和任何其他使用 MCU 的产品都非常不适用、我没有六个月的时间来玩转、希望它是合适的。

    我在 TI 最近间发现了一款看上去很有前途的产品、DRV8955是一款灵活的产品、但我找不到任何使用它的原理图、也没有参考设计。

    我提交了以下原理图、顶部是 SN754410工作电路、额定值为36VDC/2A/50W (并联电路)、底部是 DRV8955电路60VDC/5A/250W、从数据表中、我会想出以下问题、如果有使用此 IC 的经验的人知道、那会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 现在您似乎要迁移到 DRV8955。 您能否针对 DRV8955问题生成新帖子?  

    DRV8955还具有 EVM、原理图文件位于 TI.com-FYI 上。

    https://www.ti.com/tool/DRV8955PEVM

    此致

    信也