主题中讨论的其他器件:DRV8904-Q1、DRV8243-Q1 、DRV8242-Q1 、DRV8955

工具与软件:
我有一个旧设计 需要更新、TI 建议可使用 DRV8904-Q1作为替代方案、但我无法找到允许将 SN754410替换为 DRV8904-Q1的参考设计甚至示例原理图
电路 设计的比较基础、但是由于电流限制问题、把芯片烧毁了、所以需要换个更大的电流、同时我要分离电机驱动电压、这样就可以 馈送到比较简单的更高电压、我喜欢36VDC 或40VDC 电机馈电的想法。
TI 说"该产品的新版本可供使用"、SN754410列出了 DRV8904-Q1、但它也让我想知道 DRV8242-Q1/DRV8243-Q1是否可以被利用、这让我能够更自由地进行电机选择、因为25W 电机在恶劣环境下似乎没有足够的功率、因为它们似乎具有与 DRV8904-Q1相同的引脚排列和额定电流非常有吸引力。
我不担心电路板尺寸的变化、因为我可以 根据需要进行布线并生产电路板、而且与那些为谋生的人不同、我使用的是旧版本的 Eagle (V6.3、因为我拥有它并且知道如何使用它)
很明显、这超出了我的技能水平、更不用说自我做任何类似的事情以来已经过去了20年了、因此如果能提供任何帮助、我将不胜感激。