工具与软件:
您好!
我想使用两个 DRV8145作为 H 桥、驱动36V 35A 至最高150K RPM 的单相 BLDC。 我打算按照数据表进行设置(下图)。
我打算使用相同的125kHz PWM 信号将两个半桥馈入它们的"IN"端口。 该信号将持续保持125KHz、仅改变占空比。
对于"DRVOFF"引脚、我打算以恒定的50%占空比为它们馈送100-20 000Hz 信号、其中一个半桥接收另一个半桥的互补信号。
借助此设置、我想我可以通过125KHz 变化的占空比以及通过改变"DRVOFF"信号的频率和旋转速度来控制电流。
因此、我的主要问题是、在"DRVOFF"信号上没有任何死区时间是不是可以接受的? 难道不仅仅是"最坏的情况"是电机连接到两侧的 VIN 时长为一 微秒吗?
这总体是一个良好的设置吗、或者我是否被误解了一些事情? 感谢您的任何建议!