This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329A1IREER 基本运行

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410338/mcf8329a-mcf8329a1ireer-basic-operation

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO

工具与软件:

大家好!

我有一个带有 MCF8329A1IREER 控制器的定制 PCB、与 IPB013N06NF2SATMA1 MOSFET 配对。 相关控制引脚连接到同一 PCB 上的微控制器。

我正在尝试在编写 I2C 驱动器之前获得基本的电机操作。 我将 BRAKE 引脚驱动为低电平(以关闭制动器)、将 DRVOFF 驱动为低电平(以启用栅极驱动器)。 向 SPEED 引脚发送1kHz PWM 信号会导致电机上根本不存在任何活动。

nFAULT 引脚为高电平、表示控制器未发现问题、但电机根本不旋转或发出任何形式的噪声。

尽管没有采取任何措施、但驱动芯片似乎还是比较热、这也有点令人担忧。

非常感谢您的观看!

-Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再看一些信息、我目前使用15V 锂聚合物电池为电路供电。 MCF8329A1的3.3V 输出上有电源。

    探测电机相位的输出会在所有相位上产生静态10V 电压、几乎是直流电、根本没有交流分量。

    电流电机是 RoboMaster Snail 2305无刷无传感器直流电机。

    我还附上了下面的一部分原理图。 半桥都以相同的方式连接、尽管只有一个适合屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您分享详细信息、我将核实这一点、并在9月10日前回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    您能否共享使用的 JSON 文件?

    您最初是否使用 Motor Studio 进行测试? 请从 TI 下载 Motor Studio。 com 上下载  

    我正在旅行到12点,我可能需要更多的时间来回应,请提供 JSON 电机电流额定值,我打算在13点之前回复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    原理图看起来没有问题、接下来我需要验证 JSON。 请分享。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的回复! 对我的拖延深表歉意。

    您要查询什么 JSON 文件? 我没有使用 Motor Studio 进行测试。 据我所知、Motor Studio 需要 EVM 或 TI 微控制器、而我又没有这两个微控制器。 我使用 ESP32微控制器操作、并想使用 GPIO 信号控制 IC。

    如果您有任何进一步的建议、请告诉我、谢谢您的参与!

    -Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    JSON 是针对电机和应用要求调整的 EEPROM 值。

    最好使用 EVM 和电机、一旦我们对性能深信不疑、就在主机控制器中使用 JSON (调整的阵列集)或 EEPROM 值。

    使用 MOTORSTUDIO (GUI)、我们需要首先应用电机电阻、电感、人速、电流限制阈值、 控制环路系数、故障检测阈值。 一切都正确设置并针对所有需要的条件正常工作后、保存通过 GUI 所做的设置、然后将其另存为 JSON 文件。

    您以前试过这种方法吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.