This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8243-Q1、DRV8244-Q1和 DRV8245-Q1 P 型号之间的所有故障保护和诊断功能是否相同?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8244-Q1, DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415679/drv8245-q1-are-all-fault-protection-and-diagnosis-functions-same-among-drv8243-q1-drv8244-q1-drv8245-q1-p-variant

器件型号:DRV8245-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8244-Q1、DRV8243-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我们的客户 现在正在使用 DRV8245PQPWPRQ1 、但想知道 DRV8243-Q1、DRV8244-Q1和 DRV8245-Q1 P 型号之间的所有故障保护和诊断功能是否相同。

除了 Ron 之外、它们之间是否有区别?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、足立山、

    [报价 userid="594138" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415679/drv8245-q1-are-all-fault-protection-and-diagnosis-functions-same-among-drv8243-q1-drv8244-q1-drv8245-q1-p-variant 我们的客户 现在正在使用 DRV8245PQPWPRQ1 、但想知道 DRV8243-Q1、DRV8244-Q1、DRV8245-Q1 P 型号之间的所有故障保护和诊断功能是否相同。

    是的、从故障保护和诊断功能的角度来看、S 和 P 型号都是相同的。 H 型号存在差异、请参阅数据表中的下表。

    换言之、DRV8243/4/5-Q1的所有 S 和 P 型号都具有相同的特性。 S 和 P 之间存在硬件差异、需要在 P 型号中使用外部 VDD 输入、而 P 型号不存在 nSLEEP 引脚。DRV8243/4/5-Q1的所有 H 型号都具有相同的特性。 H 和 S/P 型号之间存在一些差异、如表所示。

    Unknown 说:
    除了 ron 之外、它们之间是否有任何区别?

    对于 VQFN-HR 封装、DRV8243/4和5之间会存在尺寸和尺寸差异。  谢谢你。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    回复非常清晰!! 谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!