请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8245-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8244-Q1、DRV8243-Q1 、
工具与软件:
各位专家、您好!
我们的客户 现在正在使用 DRV8245PQPWPRQ1 、但想知道 DRV8243-Q1、DRV8244-Q1和 DRV8245-Q1 P 型号之间的所有故障保护和诊断功能是否相同。
除了 Ron 之外、它们之间是否有区别?
谢谢!
Kento