主题中讨论的其他器件:DRV8834
工具与软件:
您好!
客户在测试 DRV8834时遇到一些问题、请帮助他们。
在电机旋转期间、Aoutx 或 Boutx 引脚上将出现过冲和下冲、其峰值电压取决于当前周期。 下一张幻灯片中的波形是在 Vbus = 3.3伏的条件下进行测试的。 上冲高达4伏、下冲低至-0.7V。
注意:"尖端和接地筒"方法已用于测量 SW 电压波形。
问题1:为什么会出现这种现象、是否会导致 IC 异常以及应如何消除这种现象。
在 DRV8834数据表中、当 M0引脚悬空且 MO 引脚电压测量为 1.4伏、而不是在内部下拉为低电平时、M0和 M1引脚在内部具有标称下拉电阻。
问题2:这是否异常?
e2e.ti.com/.../overshoot-and-undershoot-voltage-on-Aoutx-_5F00_Boutx-Pin.pptx