This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834EVM:AOUTX 引脚上的过冲和下冲、M0引脚内部下拉

Guru**** 2423260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416209/drv8834evm-overshoot-and-undershoot-on-aoutx-pins-m0-pin-internal-pulldown

器件型号:DRV8834EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8834

工具与软件:

您好!

客户在测试 DRV8834时遇到一些问题、请帮助他们。

在电机旋转期间、Aoutx 或 Boutx 引脚上将出现过冲和下冲、其峰值电压取决于当前周期。 下一张幻灯片中的波形是在 Vbus = 3.3伏的条件下进行测试的。 上冲高达4伏、下冲低至-0.7V。

注意:"尖端和接地筒"方法已用于测量 SW 电压波形。

问题1:为什么会出现这种现象、是否会导致 IC 异常以及应如何消除这种现象。

在 DRV8834数据表中、当 M0引脚悬空且 MO 引脚电压测量为 1.4伏、而不是在内部下拉为低电平时、M0和 M1引脚在内部具有标称下拉电阻。

问题2:这是否异常?

e2e.ti.com/.../overshoot-and-undershoot-voltage-on-Aoutx-_5F00_Boutx-Pin.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您发送编修。  

    [报价 userid="63308" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416209/drv8834evm-overshoot-and-undershoot-on-aoutx-pins-m0-pin-internal-pulldown ">1.在电机旋转过程中、Aoutx 或 Boutx 引脚上将出现过冲和下冲、其峰值电压取决于当前周期。 下一张幻灯片中的波形是在 Vbus = 3.3伏的条件下进行测试的。 过冲高达4伏、下冲低至-0.7V。[报价 userid="63308" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416209/drv8834evm-overshoot-and-undershoot-on-aoutx-pins-m0-pin-internal-pulldown ]问题1:为什么会出现这种现象、它是否会引起 IC 异常以及应如何消除。

    这是由于绕组的电感和电机的反电动势导致的、可生成高于 VM 的正电压和低于0V 的负电压。 在 HS 和 LS FET 导通转换期间的死区时间内、这一点很明显。 在死区时间内、FET 将不导通、但其体二极管将导通至 VM 或 GND、因此二极管压降为+0.7V 或-0.7V。 器件能够承受这些尖峰、应该没有问题。  

    [报价 userid="63308" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416209/drv8834evm-overshoot-and-undershoot-on-aoutx-pins-m0-pin-internal-pulldown "]

    在 DRV8834数据表中、当 M0引脚悬空且 MO 引脚电压测量为 1.4伏、而不是在内部下拉为低电平时、M0和 M1引脚在内部具有标称下拉电阻。

    问题2:这是否异常?

    [报价]

    是的、这是正常情况。 M0引脚设计有所不同、因为它是 tri 电平输入。 对于 Z 电平设置、1.4V 被检测为用于设置模式的开路引脚。 谢谢你。

    此致、Murugavel