工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在设计中使用 DRV2700、在 FEMA 测试过程中遇到了问题。
在启用 EN 引脚并向 IN+提供信号的条件下、我们有意将 OUT+短接至 OUT–(还在 OUT+短接至 GND 的情况下进行了测试)。 在发生短路期间、系统总功耗尖峰达到约 5W (请参考、启用 EN 时的待机功耗约为0.7W )。
在维持短路几秒钟后、我们观察到系统功耗并未恢复到正常水平、即使 器件重新上电后也是如此。 此外、我们注意到输入电感器(XFL4020-472MEB)达到超过100°C 的温度。 在移除并测试电感器后、我们发现其电感已降至约2 μH 。 用新电感器替换损坏的电感器后、只需启用芯片(无任何负载)、就会产生 2W 的功耗、且芯片发热到60°C 附近。 这表明 DRV2700和电感器都因输出短路而损坏。
我们的电路配置如下:
- REXT: 10 kΩ
- 参考值1: 806 kΩ
- Rfb2: 10.5 kΩ
我们有几个关于此问题的问题:
-
电感器损坏: 根据短路期间的功耗、输入电流似乎没有达到电感器的饱和电流、也没有达到 REXT 设置的电流限制。 为什么在这些条件下电感器发生故障?
-
保护机制: 在这种情况下、DRV2700的热关断功能是否未激活? 芯片是否具有应防止此类损坏的固有过流保护机制?
-
输出信号注意事项: 我们的应用需要直流阶跃输出、可能会 立即从0V 转换到100V。 如果此类快速电压变化会导致过流问题、您是否建议实施 压摆率限制来缓解该问题?
感谢您的帮助!
此致、
Cain