This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873H-Q1EVM:建议的电容器额定电压

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417148/drv8873h-q1evm-recommended-capacitor-voltage-rating

器件型号:DRV8873H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8873

工具与软件:

您好!

在阅读 drv8873的数据表时、我找到了有关电荷泵电容器"电荷泵输出"的一般建议。 在此引脚与连接一个16V 1-μF 陶瓷电容器
为 VM 供电。"

我想知道是否任何电机电压(VM)都是这种情况。 我希望它在某种程度上依赖于 VM、例如旁路电容器和数据表中提到的其他器件。

额定电压为 VM 的 CVM1 VM GND 0.1-μF 陶瓷电容器
额定电压为 VM 的 CVM2 VM GND 大容量电容器
CVCP VCP VM 16V、1-μF 陶瓷电容器
额定电压为 VM 的 CFLY CPH CPL 47nF 电容器
CDVDD DVDD GND 6.3V、1-μF 陶瓷电容器

此致

Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolai、

    感谢您通过此论坛联系我们。  

    [报价用户 id="624357" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1417148/drv8873h-q1evm-recommended-capacitor-voltage-rating "]

    在阅读 drv8873的数据表时、我找到了有关电荷泵电容器"电荷泵输出"的一般建议。 在此引脚与连接一个16V 1-μF 陶瓷电容器
    为 VM 供电。"

    我想知道是否任何电机电压(VM)都是这种情况。 我希望它在某种程度上依赖于 VM、例如旁路电容器和数据表中提到的其他器件。

    [报价]

    是的。 无论 VM 电压如何、我们都希望 相对于 VM 的 VVCP 完全处于此16V 额定电压范围内。 请参阅以下数据表规格。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的快速回复! 在本例中、当 VM 为25伏时、我可以使用16V 额定电容。 我的问题也很有趣,即使知道这在内部是如何工作的。 但我认为它是机密信息。

    再次感谢

    Nicolai