主题中讨论的其他器件:DRV8312、 MCT8316Z
工具与软件:
关于在空间受限的环境中使用 BLDC 电机、我遇到的应用问题略有不同。 此应用在具有霍尔传感器反馈的48VDC 电压下运行、需要 SPI 接口和单一 PWM 控制信号。 平均直流工作电流为1.5A、我正在考虑 DRV8312、其峰值电流额定值为6.5A。
但由于这款芯片外形紧凑、我非常担心它在低气流环境下的性能。 具体来说、如果电机用48VDC 电源锁定、电机电阻为20欧姆、在锁定转子条件下产生2.4A 直流电流、且环境温度达到40°C、芯片是否能够承受这些条件? 或者、DRV8312是否不适合在此类严苛环境中使用、在此类环境下、高环境温度和可靠性至关重要?