This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:DRV8312

Guru**** 2423170 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1413388/drv8329aevm-drv8312

器件型号:DRV8329AEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8312MCT8316Z

工具与软件:

关于在空间受限的环境中使用 BLDC 电机、我遇到的应用问题略有不同。 此应用在具有霍尔传感器反馈的48VDC 电压下运行、需要 SPI 接口和单一 PWM 控制信号。 平均直流工作电流为1.5A、我正在考虑 DRV8312、其峰值电流额定值为6.5A。

但由于这款芯片外形紧凑、我非常担心它在低气流环境下的性能。 具体来说、如果电机用48VDC 电源锁定、电机电阻为20欧姆、在锁定转子条件下产生2.4A 直流电流、且环境温度达到40°C、芯片是否能够承受这些条件? 或者、DRV8312是否不适合在此类严苛环境中使用、在此类环境下、高环境温度和可靠性至关重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、TurGuy、

    由于电流会经过 FET 的 RDS (ON)、通过将 MOSFET 集成到封装中、运行期间的发热大于带有外部 MOSFET 的栅极驱动器。 我们的 DS 提到了驱动器的工作温度范围以及建议的环境温度范围、因此必须进行测试、看看驱动器是否会达到系统中的 OTW 和 OTshutdown 温度。

    由于在很大程度上取决于 PCB 结构、因此很难预测会出现多少发热。

    我建议查看的资源很少:

    1) 1) https://www.ti.com/video/6313302480112

    2) 2) https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf

    此项目的应用范围、工作量和时间表是什么? 我们正在考虑一些新的驱动因素、这可能是一个不错的因素。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 回复。 我们有一个机器人应用、此应用为工业应用、其中最大环境温度为40°C、而由于自发热引起的内部温度可以达到45°C。 由于特定 BLDC 的空间要求、我们需要考虑集成器件。 我想使用 MCT8316Z 含传感器梯形集成式 FET BLDC 电机驱动器、它具有24V 直流电源、锁定转子的最大工作电流为1.5安培。 我想知道、如果转子长时间锁定在最高温度下而不损坏 IC、这目前可以满足我的应用要求。 我也有兴趣了解您的管道。 请注意、我想的是8316Z、因为它具有电压和8安培电流。 但是、给定的 IC 封装与其他集成器件相同、如何实现最大8安培这也是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、  

    感谢后续行动、我们将在下周提供回复。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TurGuy、

    通过使用我们的 BLDC 热量计算器、 假设 MCT8316Z 周围的环境温度为45C、PCB 较小并且降压转换器的损耗极小、即使转子长时间锁定、MCT8316Z 也不会对您的应用产生任何问题。  

    给定 IC 封装与其他集成器件相同如何实现最大8安培

    内部 MOSFET 的设计决定了 MOSFET 不毁坏它们就可以支持的最大电流。 类似封装器件在电流支持方面的差异主要是由于内部 MOSFET 设计存在差异。

    我已向您发送一封电子邮件以进一步讨论流水线产品。

    此致、

    约书亚