主题中讨论的其他器件: DRV8701、 CSD18532Q5B
工具与软件:
您好!
对于 DRV8701EVM、持续电流为15A、峰值电流为20A。

查看 DRV8701EVM 的原理图、Vref 保持悬空、因此当前斩波计算为0A?
然后、对于 DRV8701的 VDSoc、固定为1V、 而 EV 套件中使用的 MOSFET 为 具有2.5m Ω Rdson 的 CSD18532Q5B、则 OCP 计算为400A。
您能否告知我在这种情况下缺少什么、以及如何按照功能中所述实现所声称的15A 连续电流和峰值电流20A?
此致、
Amirul