This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701EVM:关于输出电流限制的查询

Guru**** 2381500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM, DRV8701, CSD18532Q5B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415599/drv8701evm-queries-on-the-output-current-limit

器件型号:DRV8701EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8701CSD18532Q5B

工具与软件:

您好!

对于 DRV8701EVM、持续电流为15A、峰值电流为20A。

查看 DRV8701EVM 的原理图、Vref 保持悬空、因此当前斩波计算为0A?

然后、对于 DRV8701的 VDSoc、固定为1V、 而 EV 套件中使用的 MOSFET 为 具有2.5m Ω Rdson 的 CSD18532Q5B、则 OCP 计算为400A。

您能否告知我在这种情况下缺少什么、以及如何按照功能中所述实现所声称的15A 连续电流和峰值电流20A?

此致、

Amirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirul:

    感谢您在论坛中发帖。

    [quote userid="620586" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415599/drv8701evm-queries-on-the-output-current-limit~查看 DRV8701EVM 原理图、Vref 悬空、因此电流斩波计算为0A?[quote userid="620586" url=" /support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415599/drv8701evm-queries-on-the-output-current-limit 您能告诉我在这种情况下遗漏了什么?您如何按照特性获得所宣称的15A 连续电流和峰值电流吗?[/报价]

    VREF 具有使用 R6和 R8 (在 EVM 中为 DNP)的可选电阻分压器。 VREF 还连接到 VREF_MCU、该器件是基于 PWM 的可变直流电压输出 DAC、由 GUI 从0至3.3V 进行控制以设置输出电流。 EVM 中的感应电阻为10 mΩ。 当使用 GUI 将 VREF 设置为3.3V 时、电流将被斩波/稳定在16.25A

    [报价 userid="620586" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415599/drv8701evm-queries-on-the-output-current-limit。然后、对于 DRV8701的 Vdsoc、固定为1V、 并且 EV 套件中使用的 MOSFET 为 具有2.5m Ω Rdson 的 CSD18532Q5B、OCP 计算为400A。

    VDSOCP 特定于过流保护 OCP。 DRV8701有两种 OCP 方法。 对于非常低的 Rdson FET (例如  CSD18532Q5B VDS)、0.8V 的 OCP 最小值转换为320A 的最小值、或1V 的转换为400A、如您所述。 这可能不是在输出短路时保护 FET 的实用电流限制。 但是、DRV8701中的第二种保护基于 Rsense 电压。 中的 Rsense 为 10 mΩ。 因此、VSP OCP 最小值0.8V 可转换为 OCP 的80 A 最小跳变点。  

    此致、Murugavel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的答复。

    基于 EVM 设计、Ichop 为16.25A、OCP 为80A、但是功能状态如何为20A 峰值 H 桥输出电流?

    我使用 DRV8702进行设计、以实现更多的 VDS OCP 选择、原理图如下所示。 如果可能、您能否快速回顾并强调是否有任何问题?

    e2e.ti.com/.../Motor-Driver-circuit.pdf

    此致、

    Amirul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirul:

    [报价用户 id="620586" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1415599/drv8701evm-queries-on-the-output-current-limit/5424920 #5424920"]因此、根据 EVM 设计、Ichop 为16.25A、OCP 为80A、但特性状态如何为20A 峰值 H 桥输出电流?

    正如我所提到的、  根据产品说明书、EVM 中的 FET 可以支持20A 连续(更不用说峰值)输出电流-如下所示。 如果您需要20A 持续电流、则必须相应地仅修改感应电阻器值。

    DRV8702H 具有可编程的 VDS 选项、因此与 DRV8701相比、可更好地控制 OCP 设置。 感谢您分享 DRV8702原理图。 我回顾一下、它看起来很好。 谢谢你。

    此致、Murugavel