This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:封装和输出并联之间的差异

Guru**** 2423130 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416806/drv8955-difference-between-packages-and-output-paralleling

器件型号:DRV8955

工具与软件:

您好!

使用 DRV8955进行设计时、我注意到 PWP 和 RGE 的封装略有不同。

PWP 似乎每个输出有两个引脚。 我只是想知道为什么会这样。

跟进-当使用 MODE 引脚在所驱动的螺线管数量之间进行调节时、引脚是在内部并联、还是需要在外部将它们短接至芯片? 我想测试多种配置、如果为了减少我所做的 PCB 修订数量、我不想从外部将其短接。

关于 H 桥配置、我是否会仅连接两个 OUTx 引脚之间的负载?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    似乎每路输出有两个引脚。 我只是想知道为什么会这样。

    这是因为 PWP 封装有28个引脚、而 VQFN 封装有24个引脚、因此我们利用了额外的4个引脚。 VQFN 在内部具有两根接合线。 不需要对驱动能力进行折衷。 但是、PWM 具有较低的热阻、因此可提供更好的功率耗散。  

    [报价 userid="622603" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416806/drv8955-difference-between-packages-and-output-paralleling 并且为了跟进-使用 MODE 引脚在所驱动螺线管数量之间进行调节时、引脚是在内部并联还是需要将它们短接至芯片外部? [报价]

    您必须从外部将它们短路。 请参阅数据表中的下表。

    [quote userid="622603" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416806/drv8955-difference-between-packages-and-output-paralleling 关于 H 桥配置、我是不是只在两个 OUTx 引脚之间连接负载?

    是的、这是正确的。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!