请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8955 工具与软件:
您好!
使用 DRV8955进行设计时、我注意到 PWP 和 RGE 的封装略有不同。
PWP 似乎每个输出有两个引脚。 我只是想知道为什么会这样。
跟进-当使用 MODE 引脚在所驱动的螺线管数量之间进行调节时、引脚是在内部并联、还是需要在外部将它们短接至芯片? 我想测试多种配置、如果为了减少我所做的 PCB 修订数量、我不想从外部将其短接。
关于 H 桥配置、我是否会仅连接两个 OUTx 引脚之间的负载?
提前感谢。